Part Number: DS90UB948-Q1
Other Parts Discussed in Thread: ALP
问: 我发现只有 CMLOUTP/N 描述了输入抖动容差,如下所示:

问题:
1.对 Rin +/- 有任何输入抖动容差方面的要求吗?
2. 上图中只有典型值,最大值是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB948-Q1
Other Parts Discussed in Thread: ALP
问: 我发现只有 CMLOUTP/N 描述了输入抖动容差,如下所示:

问题:
1.对 Rin +/- 有任何输入抖动容差方面的要求吗?
2. 上图中只有典型值,最大值是多少?
答:Rin 抖动不是可以直接通过系统进行现场测量的数据。因为要查看 FC 眼图,您需要禁用反向通道。但是,如果反向通道被禁用,那么由于 BC 回波消除,FC 眼图余量会被人为地提升到超过接收器实际观察到的水平。因此,不建议将该测量数据作为系统品质的一部分。相反,我们建议验证 SER/DES 之间的通道 s 参数,以验证通道(PCB 连接器、电缆)的插入和回波损耗,进而验证其是否在器件的通道规格范围内。此外,我们还有裕度分析工具,该工具可在 ALP 中运行并显示增益和采样器位置设置的接收器裕度。
CMLOUT 是一个带限输出,它不包含 FPD-Link 接收器在输入侧观察到的高频内容。因此,它也不能用作验证系统中接收器裕度的可靠方法。它只能用于诊断总信号质量问题,例如闭合眼图、过零或工作频率不正确。这就是为什么眼图值仅显示典型值的原因