This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB953-Q1: 输出画面抖动问题

Part Number: DS90UB953-Q1


Hi 

1. 问题背景:

目前使用高通平台输出DSI图像数据,然后经过一颗桥接芯片进行DSI转CSI的信号转换,得到CSI信号。

然后使用DS90UB953+DS90UB960搭配通过FPD-LINK将CSI信号传输到另一平台进行接收,该平台会将960的CSI输出信号直接作为camera数据进行预览。

2. 现在的问题:

接收端平台预览数据时发现画面在抖动,看起来像是有些像素点在横向轻微地跳动。

3. 排查过的方向:

将桥接芯片配置为pattern输出模式,这种情况下,预览画面仍然在抖动。

将DS90UB953配置为pattern输出模式,这种情况下,预览画面不再抖动。

从以上的实验看来,我们认为可能是953的状态出现了问题导致抖动,但不确定如何排查,出问题时我们将953寄存器dump出来了,结果如下,请帮忙确认一下953状态。