This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] DP83869HM: 符合 TSN 标准

Part Number: DP83869HM

时间敏感型网络 (TSN) 是一系列 IEEE 标准集,目的是融合同一网络上的各种优先级流量。大多数标准对 MAC 有影响,不过这些标准对以太网 PHY 有两项要求。

1.TSN IET 规格(802.1Qbr 和 802.1Qbu)定义了以太网帧的新 SMD 类型。

2.低确定性延迟。

德州仪器 (TI) 100Base-Tx、1000Base-T、10Base-T1L、100Base-T1 和 1000Base-T1 符合上述两项要求和 TSN 标准。

此致,


Geet

mPacket 类型

帧编号

SMD

SFD(快速)

不适用

0xD5

SMD-Sx

抢占式帧开始

0

0xE6

1

0x4C

2

0x7F

3

0xB3

SMD-Cx

非初始片段

0

0x61

1

0x52

2

0x9E

3

0xAD

验证

0x07

响应

0x19