This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] DS90UB947-Q1: UB947 的 MAPSEL 设置

Part Number: DS90UB947-Q1


问:我的客户希望向团队确认 MAPSEL=0 是否适用于 JEIDA 映射格式,

因为当他们遵循数据表信息时,会获得以下附件所示的测试结果。

OLDI mapping test result of 947.pptx

他们的结论是 MAPSEL=0 适用于 JEIDA,但不适用于 VESA,因此数据表信息存在拼写错误。

您可以帮助回答该问题吗?

  • 答:该映射如下所示:

     

    24 位模式

    18 位模式

    MAPSEL = H

    OLDI/SPWG/VESA

    4 通道 18 位模式

    MAPSEL = L

    JEIDA

    标准 18 位

    是的,这个常见问题会导致混淆,尤其是因为供应商之间也存在有关这些业界通用术语的冲突。一些供应商互换着使用 JEIDA 和 VESA。