This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] DS90UB947-Q1: MODE_SEL 的目标电压容差

Part Number: DS90UB947-Q1

问:我的客户询问 947 器件针对 Mode_sel 的容差是多少。

他们现在想设置 mode_sel1 为 #5,

但只有 82Kohm PU/100Kohm PD,比率为 0.549,但建议的比率为 0.560。

因此,客户询问他们的配置是否可行。

您可以帮助回答客户的问题吗?

 

答:很遗憾,这些值不起作用。接受的范围是最小值为 0.555,最大值为 0.5649,

而客户的比率为 0.5495,低于可接受的最小值。

 

问:非常感谢您的快速回答,您的回答很清晰。

我可以在这里再提一个问题吗?

我的客户告诉我,用于映射的寄存器 (0x4f bit7) 显示 1'b0,即使他们设置了 mode#1(MAPSEL:0/Coax: 0) 也是如此。

Mapsel0 应产生 OLDI 映射,但寄存器显示 SPWG 映射。

您可以再看看这个问题吗?

 

答:这是一个已知的问题,有书面记载。位位置在寄存器映射中翻转了。 

  • 我们建议您在发布新问题之前先搜索 E2E支持论坛,E2E支持论坛已经拥有数十万个已得到解答的话题。  这通常是解决问题的最快方法。