This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TUSB8041: 如何强制 USB 集线器发送 USB 2.0 高速测试数据包以进行眼图测试

Part Number: TUSB8041
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, , TUSB8020B, TUSB8042A, TUSB8044, TUSB8042, TUSB8043, TUSB8040, TUSB8043A

USB 2.0 高速信号质量(眼图)测试需通过 USB 端口来发送 USB 2.0 测试数据包。  USB 2.0 规范要求,所有 USB 主机、集线器和器件在接收到特定于器件的标准请求 (SetFeature(TEST_MODE)) 或特定于端口的集线器类请求 (SetPortFeature(PORT_TEST)) 时,能够生成测试数据包:

测试模式 Test_Packet:一旦收到命令,端口必须重复地发送以下测试数据包,直到执行退出操作。这样可以测试上升和下降时间、眼图、抖动以及任何其他动态波形规格。 

要生成 TEST PACKET 请求,可以从 usb.org 下载 USBxHSETT 工具并将其加载到 Windows 系统中。要测试 USB 集线器,请将集线器连接至运行 USBxHSETT 工具的 USB 主机,生成预期 USB 请求以进入测试模式,并开始在被测集线器端口上生成 USB 测试数据包。

该过程同样适用于针对 TUSB8040、TUSB8042、TUSB8043、TUSB8044、TUSB8041A、TUSB8042A、TUSB8043A、TUSB8044A、TUSB8020B、TUSB4041、TUSB4020B 的 USB 2.0 测试

  • 我们建议您在发布新问题之前先搜索 E2E支持论坛,E2E支持论坛已经拥有数十万个已得到解答的话题。  这通常是解决问题的最快方法。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。