Part Number: DS90UB927Q-Q1
Hi TI Engineer
我们在商用车的大屏项目上使用DS90UB927/DS90UB928遇到了一些问题,具体现象如下:
某台设备开机一段时间后,车进入倒挡,小概率会出现显示屏只有背光,没有图像的情况。然后对从片928单独进行软复位(0X01寄存器),接着参数初始化,显示屏正常。如果只进行初始化,不操作928软复位,故障现象不会恢复;
想请教一下这种状态有哪些地方(软件或硬件层面)可以判断出是否是因为928所导致,如LVDS视频信号异常等。(此故障有背光,无显示,测试过LCD的驱动相关电路均正常),或者什么原因会导致以上现象?
附件是:故障状态读取的寄存器值
我们实车现场抓到最新的 DS90UB927/DS90UB928 的I2C数据,如果附件所示。
其中,我们注意到实车读取的数据中,存在 CRC Errors 数据位(DS90UB927 的 0x0A/0x0B/0x0C 数据位分别为 0x35/0x0b/0x07)和 Adaptive EQ 数据位(DS90UB928 的 0x3B 数据位为0x1F)与正常值相差较大的情况。
接着,验证发现:整机屏幕触摸和背光pwm亮度调节等均可正常使用,现象为有背光无显示。
随后,我们将 DS90UB928 的 0x01的 BIT_0 数据位(Reset the entire digital block except registers)设置为1,机器显示屏恢复正常。
另外,了解到实车的线束有接近3米长(车厂自备件),我们实际样机 DS90UB928 的 MODE_SEL 为 NO.1的值,还注意到 DS90UB928 有 Long Cable Mode (LCBL)模式。
鉴于附件我们抓取的实车数据和使用的线束情况,能否提供下分析的思路和方向,以及是否需要使用到 LCBL 模式?
如需使用到 LCBL 模式,是否有相关的详细指导方法和工具进行调试和效果评估?