我想使用DS90UB936-Q1的测试模式,生成测试的mipi波形,用来验证板子是否有问题。然后我发现我配置好了寄存器后,生成的mipi波形和我之前别的sensor上面产生的波形不相同,想了解一下是否我少配置了,或者哪里配置错了。
下面是我的配置的流程:
i2cset -f -y 2 0x30 0x20 0x30 # disable video forwarding
i2cset -f -y 2 0x30 0x1F 0x02 # 0x02 800Mbps; 0x03:400 Mbps
i2cset -f -y 2 0x30 0x33 0x01 # Enable CSI Output
i2cset -f -y 2 0x30 0xB0 0x00
# PGEN_CTL
i2cset -f -y 2 0x30 0xB1 0x01 # PGEN_CTL
i2cset -f -y 2 0x30 0xB2 0x01
# PGEN_CFG
i2cset -f -y 2 0x30 0xB1 0x02 # PGEN_CFG
i2cset -f -y 2 0x30 0xB2 0x33
i2cset -f -y 2 0x30 0xB1 0x03 # PGEN_CSI_DI
i2cset -f -y 2 0x30 0xB2 0x24 # RGB888
i2cset -f -y 2 0x30 0xB1 0x04 # PGEN_LINE_SIZE1
i2cset -f -y 2 0x30 0xB2 0x16
i2cset -f -y 2 0x30 0xB1 0x05 # PGEN_LINE_SIZE0
i2cset -f -y 2 0x30 0xB2 0x80
i2cset -f -y 2 0x30 0xB1 0x06 # PGEN_BAR_SIZE1
i2cset -f -y 2 0x30 0xB2 0x02
i2cset -f -y 2 0x30 0xB1 0x07 # PGEN_BAR_SIZE0
i2cset -f -y 2 0x30 0xB2 0xD0
i2cset -f -y 2 0x30 0xB1 0x08 # PGEN_ACT_LPF1
i2cset -f -y 2 0x30 0xB2 0x04
i2cset -f -y 2 0x30 0xB1 0x09 # PGEN_ACT_LPF0
i2cset -f -y 2 0x30 0xB2 0x38
i2cset -f -y 2 0x30 0xB1 0x0A # PGEN_TOT_LPF1
i2cset -f -y 2 0x30 0xB2 0x04
i2cset -f -y 2 0x30 0xB1 0x0B # PGEN_TOT_LPF0
i2cset -f -y 2 0x30 0xB2 0x65
i2cset -f -y 2 0x30 0xB1 0x0C # PGEN_LINE_PD1
i2cset -f -y 2 0x30 0xB2 0x0B
i2cset -f -y 2 0x30 0xB1 0x0D # PGEN_LINE_PD0
i2cset -f -y 2 0x30 0xB2 0x93
i2cset -f -y 2 0x30 0xB1 0x0E # PGEN_VBP
i2cset -f -y 2 0x30 0xB2 0x21
i2cset -f -y 2 0x30 0xB1 0x0F # PGEN_VFP
i2cset -f -y 2 0x30 0xB2 0x0A
下面是我的寄存器的值: