Part Number: TUSB9261
问:在哪里可以获取用于 USB-IF 合规性测试的 TUSB9261 KGD 最新 VIF 文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TUSB9261
问:在哪里可以获取用于 USB-IF 合规性测试的 TUSB9261 KGD 最新 VIF 文件?
答:下面提供了 TI TUSB9261 KGD 的 VIF 与最新的 VIF 生成器版本 3.2.2.0:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<vif:VIF xmlns:opt="">usb.org/VendorInfoFileOptionalContent.xsd" xmlns:xsi="">www.w3.org/.../XMLSchema-instance" xmlns:vif="">usb.org/VendorInfoFile.xsd">
<vif:VIF_Specification>3.17</vif:VIF_Specification>
<vif:VIF_App>
<vif:Vendor>USB-IF</vif:Vendor>
<vif:Name>VIF Editor</vif:Name>
<vif:Version>3.2.2.0</vif:Version>
</vif:VIF_App>
<vif:Vendor_Name>Texas Instruments, Inc.</vif:Vendor_Name>
<vif:Model_Part_Number>TUSB9261</vif:Model_Part_Number>
<vif:Product_Revision>1</vif:Product_Revision>
<vif:TID>340730020</vif:TID>
<vif:VIF_Product_Type value="0">Port Product</vif:VIF_Product_Type>
<vif:Certification_Type value="1">Reference Platform</vif:Certification_Type>
<vif:Product>
<!--Product Level Content:-->
</vif:Product>
<vif:Component>
<!--Component 0: Port J2-->
<!--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-->
<!--;Component-->
<!--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-->
<vif:Port_Label>J2</vif:Port_Label>
<vif:Connector_Type value="1">Type-B</vif:Connector_Type>
<vif:USB_PD_Support value="false" />
<vif:Port_Battery_Powered value="false" />
<vif:BC_1_2_Support value="0">None</vif:BC_1_2_Support>
<vif:Captive_Cable value="false" />
<!--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-->
<!--;USB Device-->
<!--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-->
<vif:Device_Supports_USB_Data value="true" />
<vif:Device_Speed value="1">USB 3.2 Gen 1x1</vif:Device_Speed>
<vif:Device_Max_USB2_Speed value="2">High Speed</vif:Device_Max_USB2_Speed>
<vif:Device_Contains_Captive_Retimer value="false" />
<vif:Device_Truncates_DP_For_tDHPResponse value="false" />
</vif:Component>
</vif:VIF>
如果您需要更新的版本或有疑问,请在论坛中发帖。