This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
基本框架是 车机端使用的是DS90UH983串化芯片, MCU使用的是DS90UB928Q-Q1的解串芯片
问题:如何配置DS90UB928Q-Q1的寄存器可以联通DS90UH983串化芯片,能够正常显示
PS:之前调试的时候一直使用的视频源是DS90UB927的解串芯片,未使用过DS90UH983芯片 车机端目前不能更改,只能调MCU端,所以我们需要配置那些寄存器,分别配置何值?
您好,DS90UH983 是一款NDA的器件,所以官网上暂时没有datasheet可下载呢。
如果您正在选型阶段,可以选取其他非NDA的器件呢。
或者您将您的应用描述下,我这边看下是否有搭配的串行器件满足您的应用。
您好,您是使用了DS90UB983还是UH983 呢?这两颗应该都是NDA的器件,所以官网都没有提供数据手册,您这边有申请到吗?
关于983的问题,我这边也需要去确认一下。