Part Number: DP83848I
DP83848芯片的电源反馈引脚23(FPBOUT)与引脚18(FPBIN)引脚37(FPBIN)连接后连接到电源,设备可以正常工作,但是运行一段时间后出现断网、连接超时等现象,导致设备不能正常工作,针对上述故障设备维修中,发现DP83848芯片未损坏,设备断电一段时间后,重新上电又可以工作,请问是由于连接错误,电压过高,造成导致芯片内部永久损坏,还是内部过压保护导致设备不能工作。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DP83848I
DP83848芯片的电源反馈引脚23(FPBOUT)与引脚18(FPBIN)引脚37(FPBIN)连接后连接到电源,设备可以正常工作,但是运行一段时间后出现断网、连接超时等现象,导致设备不能正常工作,针对上述故障设备维修中,发现DP83848芯片未损坏,设备断电一段时间后,重新上电又可以工作,请问是由于连接错误,电压过高,造成导致芯片内部永久损坏,还是内部过压保护导致设备不能工作。

您好,10uF的C41 数据手册中推荐使用的是钽电容。我查了下,在这里钽电容要比陶瓷电容具有更好的稳定性,当然也有使用陶瓷电容没有问题的情况。
我的建议是参考数据手册,10uF改成钽电容再验证下。如果仍有问题,再讨论。
这样不行,按照手册中的要求电源反馈引脚23(FPBOUT)与引脚18(FPBIN)引脚37(FPBIN)不能连接在电源上的,但是实际连接到电源上后芯片能正产工作,只是长时间运行后会出现断网,连接不上问题。请问这是什么原因能。
是的,datasheet中确实备注了这几个引脚不能连接到电源。可能这是不能长期稳定工作的主要原因。
关于为什么接了3.3V还能工作,这个现象目前我这边暂时不好复制,但我想不管是布局,还是电路设计,最好是参考datasheet中的要求。 因为一些电气规格是有一定余量的,就像我之前见过的,比如最大电压是3.3V,但是有时候超过3.3V也能正常工作,但是我们不能保证它能长期稳定工作,所以这也是我们一致建议参考datasheet中的规格去做的原因。
另外,如果量产的话,我还是推荐10uF的电容使用钽电容。
并且layout上面也注意,就是PFBIN1和2的0.1uF电容要尽量靠近这两个引脚,PFBOUT的10uF和0.1uF的电容也尽量靠近这个引脚端。
您的电路中,除了接3.3V之外,电容这样连接虽然也没问题,但好像和layout的要求不太符合。
另外,这几个引脚的电压我查了下应该在1.8V左右,您看下这个帖子:https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958976/dp83848i-voltage-of-pfbin1-pfbin2-and-pfbout-cap-type-10uf-for-pfbout/3545320#3545320