Part Number: AM26LV31E-EP
Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E-EP
它和AM26LV32E-EP组成的芯片组使用1.2m的双绞线通讯,速率最高能达到32Mbps吗?
达到最高速率,线缆和接口有什么要求?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: AM26LV31E-EP
Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E-EP
它和AM26LV32E-EP组成的芯片组使用1.2m的双绞线通讯,速率最高能达到32Mbps吗?
达到最高速率,线缆和接口有什么要求?
您好,根据485协议,通常我们需要遵守的一条规则就是线缆的长度(ft)乘以速率(Mbps)要小于2000.
所以1.2m约等于3.94ft,3.94ft*32Mbps=126<2000,所以理论上是能支持的。
当然,下面这几个条件也是影响data rate的因素:
比如电缆长度:和data rate是成反比的。
电缆结构: CAT5 、 Cat5e 和 Cat6 24AWG 双绞线是用于 RS-485 系统的非常常见的电缆类型。 在电缆上添加屏蔽可增强抗噪性能、从而提高给定距离内的数据速率。
电缆特性阻抗:分布式电容和电感会减慢边缘、降低噪声裕度并影响 " 眼图 "。 分布式电阻直接衰减信号电平。
驱动器输出阻抗:如果过高、这会限制驱动能力。
接收器输入阻抗:如果太低、这会限制驱动器可以处理的接收器数量。
端接:长电缆的作用类似于传输线路。 以其特性阻抗端接电缆可减少反射并提高可实现的数据速率。
噪声裕度:越大越好。
驱动器的转换速率:较慢的边沿 (较低的转换速率) 可在较长的电缆长度上实现传输、但可降低最大可实现的数据速率。
我使用的是422协议。
CAT5 、 Cat5e 和 Cat6 24AWG 双绞线有没有特性阻抗这个参数,在接收端有没有正负之间接一个端接电阻的要求?
“驱动器的转换速率:较慢的边沿 (较低的转换速率) 可在较长的电缆长度上实现传输、但可降低最大可实现的数据速率。”如果想在长一些的线缆传输,是不是应该选择一些最高速率比较低的收发器?虽然低速,但有利于长线传输?“线缆的长度(ft)乘以速率(Mbps)要小于2000.”描述的就是这个意思对吗?
线缆的长度(ft)乘以速率(Mbps)要小于2000
这里的速率不是指芯片实际跑的速度,而是指它可以达到最高速度?
比如电缆长度:和data rate是成反比的。这里data rate是实际速度对吗?
这里的速率不是指芯片实际跑的速度,而是指它可以达到最高速度?
指的是芯片实际跑的速率,和实际应用中的cable长度,要满足这个条件。
比如电缆长度:和data rate是成反比的。这里data rate是实际速度对吗?
也就是说,线缆的长度越长,能够支持的data rate越低。
您的前一条回复,回答的两个问题实际上描述的是同一个概念?
我再确认一下:
”通常我们需要遵守的一条规则就是线缆的长度(ft)乘以速率(Mbps)要小于2000.
所以1.2m约等于3.94ft,3.94ft*32Mbps=126<2000,所以理论上是能支持的。" 您用的是芯片的最高速率。这个公式的速率应该是芯片的最高速率还是实际速率?
您还说过:
”驱动器的转换速率:较慢的边沿 (较低的转换速率) 可在较长的电缆长度上实现传输、但可降低最大可实现的数据速率。“
这个论述讲的是芯片的最高速率吗?按照以上论述,最高速率很大的芯片,运行在低速情况下,边沿仍然很快,该高速芯片即使运行在低速情况下,仍然不易传长线?
所以1.2m约等于3.94ft,3.94ft*32Mbps=126<2000,所以理论上是能支持的。" 您用的是芯片的最高速率。这个公式的速率应该是芯片的最高速率还是实际速率?
您好,实际速率。 因为您之前问的是32Mbps的话,是否能用1.2m的cable长度,所以根据您说的如果实际速率为32Mbps的话,1.2m是没问题的。
关于我说的驱动器的转换速率即slew rate对data rate的影响,我的意思是不仅仅要按照length*data rate要小于2000这个标准去判断,这只是一个常用规则。 但是影响data rate的因素还有很多,比如驱动器的slew rate,如果驱动器的slew rate 比较小,距离较长的传输,那么即使length*data rate这条准则能满足,我们也要考虑到驱动器slew rate对它的影响是否能达到我们需要的速率。
所有提到的速率都是指的实际应用中的速率,而器件给出的都是给的最大能够支持的速率,而我们实际应用中可能不需要最高速率,所以我们就可以根据上面我提到的影响data rate的几个因素去衡量一下。