This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMH0026: ASI接口问题

Part Number: LMH0026
Other Parts Discussed in Thread: CLC001, LMH0074, DS08MB200, , DS25BR204, LMH0344, LMH0071

您好!

目前接到这么一个需求,对方是通过ALtera的IP核输出一个DVB-ASI格式的LVDS视频流,经过了一个CLC001驱动器,然后到我的板子上

现在技术要求是要我能把这个LVDS信号1分为2路,1路送出去,1路自己解码采集。

目前我的板卡方案是DVB-ASI(LVDS)  -->  ds08mb200 芯片1分为2,一路直接送出去,一路通过LMH0074+CY7B933后进入到FPGA实现,有两个问题请教下:

1.DVB-ASI进我的板卡,是先加均衡器还是先1分2好?

2.ds08mb200是我自己选的,有没有更好的适合DVB-ASI(LVDS)1分2 的芯片推荐?LMH0026是不是比ds08mb200 更适合?

谢谢

  • 您好,我的意思是要看零件的位置,如果先1分为2(也就是fanout器件靠近ASI(LVDS)端),再经过比较长的走线,那就先1分为2,再均衡,信号经过均衡处理给后端接收。

    如果fanout靠近recevier端,ASI(LVDS)信号经过长的走线,那可以先均衡后fanout。

    那根据您的描述,我觉得您不如使用一款带有均衡的fanout器件,比如DS25BR204,这是一款具有发送端有预加重和接收端均衡处理并且集成1:4 faout的LVDS器件,这样比使用两款器件设计方便,并且也能解决板子空间。 您可以看下它的数据手册:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds25br204.pdf

  • Kailyn,谢谢你。

    我在TI官网选型手册找到了一个我觉得更适合的器件,LMH0071,适合DVB-ASI模式,并且自带一路环路输出,打算用LMH0344+LMH0071来实现我的方案,您能帮我看看可行吗?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。