Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231, SN65HVD230, SN65HVD251

dear all:
SN65HVD23X手册里典型电路内R2、R3、C1、C2、C3、C8、C9、D1的推荐参数是多少?Vref在什么样的情况下需要使用?使用Vref的话R7、R8、C7的参数定多大?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dear all:
SN65HVD23X手册里典型电路内R2、R3、C1、C2、C3、C8、C9、D1的推荐参数是多少?Vref在什么样的情况下需要使用?使用Vref的话R7、R8、C7的参数定多大?
您好,
首先 SN65HVD232的pin5和pin8是NC的,不需要连接,悬空就可以; SN65HVD230和SN65HVD231 的pin5和pin8是有定义的。
R1、R2、R3和R4是限流电阻,是由主控端的驱动电流决定的。
对于pin1,如果驱动TXD的是OD接口,则应使用1k~10k(R1)之间的外部上拉电阻器来驱动设备的隐性输入状态。
pin8 RS是模式选择管脚可选择:高速模式、斜率控制模式和低功耗模式。将 RS 引脚接地可选择高速工作模式。在斜率控制模式,可通过在 RS 引脚与地之间串联一个电阻(此时C4可用来焊接电阻)来调节上升和下降斜率,斜率将与引脚的输出电流成比例。当电阻值为 10kΩ 时,器件的压摆率约为 15V/μs;当电阻值为 100kΩ 时,器件的压摆率约为 2V/μs。如果对 RS 引脚施加逻辑高电平,是低功耗模式,此时C4可作为数字控制信号RS的滤波电容。
C2、C3是供电电压VCC的滤波电容;
R7、R8、C7是Split Termination,如下图所示,就是将RL=120欧姆的终端电阻分开,并使用两个60欧姆的电阻(R7、R8)串联。对于C7,使用的电容范围需要为4.7nF到100nF。该电容器有助于过滤共模电压上的任何噪声。它和R7、R8一起形成一个低通滤波器,有助于减少电磁辐射。

C8和C9是CAN总线的滤波电容,可以直接放在CANH和CANL引脚接地上。这些值的范围从10pF一直到150pF,最大的决定因素是总线上有多少个节点。如果有多个节点(10+),则需要使用较低的电容。
D1是TVS管,TI的产品我没有合适的推荐,非常抱歉。
好的,谢谢!还有一个类似帖子“can 收发芯片 SN65HVD251在多节点can总线上无法正常使用”中提到的问题,我看到有回复
ISO标准规定节点数量、总线长度、datarate需满足一定关系,那在500K速率下4个节点是不是应该让总线长度尽量大于5m,我现在4个节点总线长度大概只有1m,总线通信无法长时间维持,降低datarate跟减少节点情况会好转,总线长度由于新的can线还在采购还没有试验,是不是把总线长度延长会有积极效果,以后每增加一个节点是不是有必要延长总线长度1.3m以上?
SN65HVD232 符合ISO 11898-2 标准,如下数据表截图说明,因此SN65HVD232 满足您的应用要求。

这里可能存在误解,是总线长度越短,支持的数据速率就越高。因此,延长总线长度并不会改善。
实际总线可达到的最大速率取决于最大电缆长度(例如,最远节点之间的距离)、电缆类型(将决定互连介质中的信号速度)以及CAN总线上的电容(由于电缆、单个节点、PCB迹线、连接器等产生的电容)。因此,换个质量好一些的电缆可能会好一些。