This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
1、981 有2路I2C 0和1 ,请问配置本地寄存器和remove端的TP 透传是否只使用一路I2C0即可,不需要都接入SOC,如果这样可以那么IC 有2路I2C的目的是什么呢?
2、981同样有2路INT ,INT和REM_INTB,是否可以把INTB_IN signal from the remote device 也映射到INTB pin 硬件上面只保留一路INT?
3、981同样有2路 REFCLK0与REFCLK1,即使兼容设计941的时候是否仍然可以只接REFCLK0,REFCLK1的使用场景是什么呢?
感谢
您好,因为DS90UH981 是一款NDA的器件,所以在官网上我们看不到它的资料,您这边是已经申请到了吗?
或者如果您正在选型,可以建议考虑其他非NDA器件。
针对您的第一个问题,两个channel的I2C,以DS90UB960 为例,第二个channel的I2C主要用在比如需要接两个Soc的时候,这样第二个Soc可以通过I2C 1独立控制ser/des以及remote device器件。
关于REFCLK 0和REFCLK1的问题,一般REFCLK是接时钟比如crystal或其他时钟源用来产生时序的,比如我们常用的一些标准的分辨率1920x1080, 1920x1200,需要的clock大小为多少。但是当一些分辨率不是标准的时候,此时需要接REFCLK1。
关于中断信号的应用,因为我目前手头上没有981的资料,所以暂时无法回答您的问题。 如果您已经申请下来,可以查阅下数据手册,是否有详细介绍。
好的,关于981的问题,我这边会再去确认下您的问题。
如收到答复,会立即通知您。
还有下面问题:
4、981的GPIO 是否区分Register_only和可透传GPIO,如果我需要使用一个PWM 透传来驱动remove端的背光 使用哪个GPIO口,
5、981的SPI 是否有DUAL link 的限制?
您好,您手头上有申请下981的datasheet吗?
按照非NDA器件的数据手册来看,针对REFCLK,以及INT,或者GPIO应用,应该是都能在数据手册中查询的到的呢。
您好,关于您的问题,我看到已经有FAE在跟进您的问题了, 那这个帖子我暂时就先关闭了。
您的另一个帖子关于941的问题,我这边会继续跟进。