Part Number: DS90UB941AS-Q1
问:
当 DS90UB941AS-Q1 以分离器或独立模式连接到两个具有相同物理 I2C 地址的远程解串器时,如何通过 I2C 独立访问它们?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
答:
由于 DS90UB941AS-Q1 没有针对远程解串器地址的端口专用 I2C 别名功能,因此需要覆盖端口 0 解串器的物理地址。
分步指南:
现在,端口 0 上的 DES 可以使用默认的捆绑 I2C 地址进行访问,而端口 1 上的 DES 可以使用“Override Address”进行访问