Part Number: DS90UB947-Q1
问题 1:
客户 Hasco 正在使用我们的 947 器件并进行 mode_sel1 配置,我们的问题如下:
1. 当 VR6=0V 时,0x4F 读回值为 0x40,这意味着位 [7] 为 0,说明是 SPWG 映射,但 MAPSEL 表规定应为 OLDI 映射。
2. 当 VR6=0.9V 时,0x4F 读回值为 0xC0,这意味着位 [7] 为 1,说明是 OLDI 映射,但 MAPSEL 表规定应为 SPWG 映射。


3. 这是我们的 947 器件标识:

您能帮忙看看这个情况吗?
答 1:
数据表中有一个误导性的拼写错误,其实从技术层面看,SPWG 和 OLDI 是同一个东西。在未来的数据表更新中,我们计划根据下表阐明命名约定:
|
|
24 位模式 |
18 位模式 |
|
MAPSEL = H |
OLDI/SPWG/VESA |
4 通道 18 位模式 |
|
MAPSEL = L |
JEIDA |
标准 18 位 |
为了避免混淆,最好查阅第 7.3.4 节中的位位置图,因为在业内,不同供应商之间对于这些命名约定存在许多冲突
问题 2:
根据我们客户的测试结果,mode_sel1 自举端是否对应于寄存器回读值(因为他们想使用 SPWG),那么我们是否需要配置 MAPSEL=1?如果是,我们是否应该将 mode_sel1 配置为 #5?

答 2:
是的,对于 SPWG/OLDI/VESA 格式,请使用 MAPSEL = H,这与表中的模式 5-8 相对应