Part Number: DS90UH941AS-Q1
你好
关于REFCLK 0和REFCLK1的问题,一般REFCLK是接时钟比如crystal或其他时钟源用来产生时序的,比如我们常用的一些标准的分辨率1920x1080, 1920x1200,需要的clock大小为多少。但是当一些分辨率不是标准的时候,此时需要接REFCLK1。
请问一下REFCLK 0 接的是固定的27MHz,那么对应的pclk有哪些限制呢,哪些pclk一定要使用REFCLK1?是否可以通过调整消隐的比例来适配REFCLK 0呢?
感谢