Part Number: TPD6S300
Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300,
目前我在电脑主板的Tpye-C接口有设计短路保护和静电保护 准备使用TPD8S300 和 TPD6S300 但是我们在通信测试中发现,当电脑主板上贴上TPD8S300 或 TPD6S300 后,使用飞利浦和绿联(UGREEN)的Type-C扩展坞( 3口USB3.0+PD充电+HDMI)进行通信测试,USB设备插入都测试正常,当进行HDMI测试时,发现电脑端无法识别 ... 当把TPD8S300 或 TPD6S300 去掉后,进行通信功能测试都正常 HDMI 也可以识别,请问这个原因是什么?或者有什么改进的方法?
搜索TPD8S300 或 TPD6S300
复制

规格书中SBU的速率1000MHz 应该怎么去测试?TI是否有对应的EVM板 可以验证?