Hi Ti engineer,
目前有用到你们公司的均衡器和转接驱动器 SN75LVPE802,测试眼图发现结果不理想,调试EQ,DE,DEW等EQ参数均无明显改善,我该如何进行调试?还麻烦吴工能给出宝贵建议。
原理图 和 测试的眼图如下。

SN75LVPE802,测试眼图发现结果不理想,调试EQ,DE,DEW等EQ参数均无明显改善,我该如何进行调试?还麻烦吴工能给出宝贵建议。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Ti engineer,
目前有用到你们公司的均衡器和转接驱动器 SN75LVPE802,测试眼图发现结果不理想,调试EQ,DE,DEW等EQ参数均无明显改善,我该如何进行调试?还麻烦吴工能给出宝贵建议。
原理图 和 测试的眼图如下。

SN75LVPE802,测试眼图发现结果不理想,调试EQ,DE,DEW等EQ参数均无明显改善,我该如何进行调试?还麻烦吴工能给出宝贵建议。


EQ技术是应用在信号的接收端,用来补偿互连损耗,在调节的过程中,建议从最小值0dB 开始, 如果需要眼图睁的更大,则需要将 EQ1/EQ2从NC更改为0,然后更改为1。
DE用在发送侧,用于增强信号的高频成分,以补偿高频分量在传输过程中的过大衰减。因此,需要对比SN75LVPE802输出信号与对应接收端的信号质量来调节的,也建议从小往大调,即0dB-->-2dB-->-4dB
另外,不建议将 SN75LVPE802用于 PCIe Gen1应用,因为 缺少集成的 Rx 检测功能可能导致系统无法运行。
LVPE802不包括接收检测机制, 没有此功能,PCIe 链路可能无法正确识别 LVPE802并无法完成配置。
没有SN75LVPE802 EVM板,TI的产品如果有EVM板会在产品首页“设计和开发”-->"硬件开发"处显示,例如在SN75LVPE802 产品首页(https://www.ti.com.cn/product/cn/SN75LVPE802 )硬件开发处显示 SN75LVCP600SEVM ,并没有SN75LVPE802 EVM板