针对于想用我们的板子支持otg功能,已与芯驰做过沟通,现在确定host/ device的切换需要id引脚有电平变化,而id脚的电平变化需要HD3S3220处理之后给出;也就是说当通过typec口连接电脑时,主板作为device,HD3S3220芯片上id脚给出高电平,当otg设备插入时,主板作为host,id脚给出低电平。
所以,针对HD3S3220芯片的情况需要TI确认:
1.HD3S3220芯片能不能满足要求;
芯片手册说,当芯片工作在DRP双角色模式时,可以检测是处于device还是host模式,然后控制id脚输出高低电平的;
2.若这款芯片能满足要求,硬件上typec接口的cc引脚应该要连接到HD3S3220芯片吧,其他还有什么引脚需要注意的;
3.若这款芯片能满足要求,要想支持otg功能,是否需要驱动文件支持;因为我看芯片默认就是处于DRP模式,应该就不需要控制了,若需要驱动文件,还需要TI支持下。
现有板子部分相关原理图如图所示,其中ID引脚连至soc