Part Number: SN65DSI84
您好:
希望得到TI技术帮助解答,使用SN65DSI84下面的出现问题,多谢!!!
遇到的情况:操作时屏幕撕裂
SOC: mipi_dsi
LVDS: 10通道 8bit
屏幕: 分辨率1280*1024
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我们有一篇FAQ关于SN 65DSI84 如何配置single DSI input, dual LVDS output的应用,介绍的非常详细,您参考下:
如果显示还有问题,那么我的建议是使用内部pattern test,看是否输出有问题,详细参考datasheet中的7.3.3 LVDS Pattern Generation的介绍。
您好,您是按照我上面给的FAQ进行配置,发现output 按钮一直是灰色的是吗? output这里只有当所有输入参数都填进去,并且点击右下角的小计算器之后,output这里才有效,您参考下关于DSI tuner的用户指南Page11,再试试:
https://www.ti.com/lit/an/slla332b/slla332b.pdf?ts=1652938549447
您好,我刚试图安装看下,但是报错,我查了下,需要电脑更新java。所以无法看下我的电脑安装完是否出现右下角小计算器,因为DSI tuner这个工具很老了,我之前的电脑安装过,右下角小计算器是没问题的。
您看下这个帖子,美国工程师给出了另一个版本的DSI tuner 安装,您试下能打开这个链接并下载安装吗?
是的 java 安装链接:http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html 安装了jre-6u15-windows-i586.exe之后,重新安装即可。
感谢您的链接,一会儿我安装试试。
上述链接中客户的问题和您的类似,美国工程师发了另一个版本的DSI tuner,您这边能打开那个链接吗?
如果仍不能,我再去确认。