This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果SPI电平是5V就需要level shift ,建议楼主先区分SPI电平和芯片工作电压,IO port 的power supply 是多少。
SPI 接口应该参考IOVDD, 进一步在EVM板上能大概看得出外部用的是IOVDD(大小由客户决定),您可以到ADC论坛和工程师double 确认一下。
单片机部分您要看看是不是开路输出,即大小可能依据外部上拉来决定。建议看一下手册的介绍。
如果ADC的IOVDD也为3.3V的话,那么和3.3V单片机SPI接口连接的话,不需要进行电平转换。