我用了两片CDCE62005,其中第一片参考时钟为单端25M,其产生的100M差分时钟作为第二片的参考时钟。
第一片VCO为2000MHz,PFD选择为3.125MHz,
第二片VCO为1875MHz,PFD选择为3.125MHz,
两片的滤波都是使用片内,其R1,2;C1,2,3设置和出厂默认设置一样(因为出厂设置为:VCO为1875MHz,PFD选择为3.125MHz);
操作方式:第一片锁好后,即输出稳定后,才给第二片进行校正。
使用的时候,都能锁住,但是第一片很好,没有遇到失锁的情况,而第二片运行过程中偶尔会失锁。
不知道是滤波器设置有问题还是其他问题导致?谢谢!