我们有个方案需要同时支持①透传摄像头数据②显示摄像头画面。
为了实现①摄像头透传功能,我们能否使用960的CSI输出给941的DSI,再传送给外面的控制器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们有个方案需要同时支持①透传摄像头数据②显示摄像头画面。
为了实现①摄像头透传功能,我们能否使用960的CSI输出给941的DSI,再传送给外面的控制器。
您好,不能,DS90UB941不能和DS90UB960搭配使用。
摄像头输出什么数据类型?我这边帮您看下是否有合适的serdes搭配。
4个摄像头都是933 720p 30fps 12BIT YUV。
为什么不行?我看规格书941也是支持YUV格式。
941不行的话,我们是否可以使用960+935转出去?
941x是IVI系列,96x是ADAs系列的FPD link器件,IVI 系列只和IVI系列的产品兼容,同样ADAs系列的也只和ADAs系列的搭配,参考下面的FAQ关于FPD link相互兼容的问题: