Other Parts Discussed in Thread: LMH0344, LMH0397, LMH0387
约1.4Gbps速度眼图

约2.97Gbps速度眼图

FPGA serdes差分信号发送给LMH0302。
测试过使用SDI输入->LMH0344->LMH0302-> SDI输出,使用眼图仪查看信号,也是如上图显示那样。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、LMH0302是100Ω 差分输入和 75Ω 单端输出,请注意线缆的阻抗匹配;
2、RREF 电阻可以调节SDO输出振幅,输出振幅与电阻值的关系在数据表figure 5,如下截图;RREF 电阻器必须尽可能靠近 RREF 针脚。 此外,必须去除 RREF 网络下方平面层中的铜,以最大程度地减少寄生电容。

3、供电电源建议采用低噪声 的 LDO 给所有 SDI 器件供电,SDO输出端是直接通过一个 75 Ω的电阻与供电电源相连的,因此电源上任何的噪声和纹波都会直接耦合到输出信号端。
4、另外,PCB layout也很重要,建议按照数据表10 Layout部分进行设计
5、如果您需要进一步改进眼图,请考虑 LMH0387或 LMH0397设备。