串行器是941,解串器是948,当disable DSI后,能正常读取到948 数据,但是enable dsi后,无法读取到948 的数据,麻烦提供一下支持,谢谢!
寄存器如下配置
(941addr, 0x01, 0x08)//disable dsi
(941addr, 0x1E, 0x01)//select port 0
(941addr, 0x03, 0x9A)//iic passthrough
(941addr, 0x1E, 0x01)
(941addr, 0x40, 0x04)
(941addr, 0x41, 0x21)
(941addr, 0x42, 0x60)
(941addr, 0x1E, 0x01)
(941addr, 0x5B, 0x01)
(941addr, 0x4F, 0x8C)
(941addr, 0x01, 0x00)