sn65dsi83zqer和sn65dsi83zxhr区别 这2个是完全pin to pin吗? 使用时需要有其他改动嘛?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,SN65DSI83只有一个完整的型号就是sn65dsi83zxhr,其中ZXH指的是封装。
另外,SN65DSI83的汽车级芯片SN65DSI83-Q1也只有一个完整的型号SN65DSI83TPAPRQ1 。
所以没有找到sn65dsi83zqer这个后缀的呢,您是在哪儿看到的?

您好,嗯,是的,我这边查了下ZQER已经停产了,使用ZXHR替代没问题的。
之前的ZQER是microstar封装,现在的ZXHR封装可以直接替代,这二者的器件的datasheet 电气性能是完全相同的,并且ZXHR具有更好的散热性能。 封装上二者也是尺寸都相同的,所以可以pin to pin替代。
datasheet中的参数都是一样的,所以软件上也不需要做任何改动。 可以直接替换的。