This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB940搭配DS90UB941配置问题

Part Number: DS90UB940-Q1


TI团队,你们好!

目前我们正在用DS90UB941+DS90UB940做DSI转CSI的转换,但我们目前遇到一个问题是测量DS90UB940的CSI输出端没有信号输出,但是FPD-LINK III上是有信号传输的,同时,940上的PASS引脚电平为低,LOCK引脚电平为高,按照940的spec说明,出现PASS引脚为低表示输入的display timing出现问题,我们dump出两边的寄存器来对照spec,只能看出DES确实报错了,但是无法再进一步确认问题具体出在哪里了,麻烦帮忙确认一下原因。

我们使用的分辨率是480*854@60Hz,具体的时序参数如下:

h_active:480

hfp:20

hbp:20

hsync:10

htotal 530

v_active:854

vfp:40

vbp:40

vsync:10

vtotal 944

在硬件连接上,DS90UB941的DSI输入端为2lane,输出端使用单lane FPD-LINK III连接到DS90UB940,再从DS90UB940的CSI端使用2lane输出,大致示意图如下:

最后附上我们dump的寄存器值,包含了940的通用寄存器和DSI间接寄存器,以及941的通用寄存器和CSI间接寄存器,详见ds90ub941/ds90ub940_reg_configuration.txt两个文件

##ds90ub940寄存器dump
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store:    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store: 00 58 04 00 e0 fe 1e 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 23 40 00 00
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store: 20 00 00 40 20 08 00 83 84 01 00 00 00 00 00 00 00
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store: 30 00 00 90 25 01 00 00 8a 00 00 00 00 20 e0 23 00
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store: 40 43 03 03 00 60 88 00 00 0f 00 00 08 00 00 63 00
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store: 50 03 10 00 01 80 00 00 00 00 7f 20 20 00 00 00 00
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store: 60 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 22 50 00 01 00 00
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store: 70 00 00 00 07 07 08 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store: 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store: a0 00 00 7d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store: b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store: c0 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 00 00 00 00 00 00 00
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store: d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store: e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ds90ub941_partner_des_reg_dump_store: f0 5f 55 42 39 34 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

##ds90ub940的CSI相关间接寄存器dump
ds90ub941_partner_des_csi_reg_dump_store:    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
ds90ub941_partner_des_csi_reg_dump_store: 00 01 08 0b 0a 02 04 04 04 02 00 00 00 00 00 e0 81
ds90ub941_partner_des_csi_reg_dump_store: 10 00 00 00 3f 00 48 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ds90ub941_partner_des_csi_reg_dump_store: 20 00 00 14 14 14 14 18 00 01 00 00 00 00 00 00 00
##ds90ub941寄存器dump
ds90ub941_reg_dump_store:    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
ds90ub941_reg_dump_store: 00 18 00 00 9a 00 00 58 00 00 01 17 00 47 30 00 00
ds90ub941_reg_dump_store: 10 00 00 00 89 00 00 fe 1e 7f 7f 01 00 00 00 01 00
ds90ub941_reg_dump_store: 20 0b 00 25 00 00 00 00 00 01 20 20 a0 00 00 a5 5a
ds90ub941_reg_dump_store: 30 00 09 00 05 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81 02
ds90ub941_reg_dump_store: 40 10 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84
ds90ub941_reg_dump_store: 50 16 00 00 00 02 00 00 02 00 00 d9 00 07 06 44 1e
ds90ub941_reg_dump_store: 60 22 02 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00
ds90ub941_reg_dump_store: 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f 00
ds90ub941_reg_dump_store: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ds90ub941_reg_dump_store: 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ds90ub941_reg_dump_store: a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ds90ub941_reg_dump_store: b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ds90ub941_reg_dump_store: c0 00 00 82 00 28 08 00 40 40 00 00 00 00 02 ff 00
ds90ub941_reg_dump_store: d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ds90ub941_reg_dump_store: e0 00 00 82 00 28 08 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
ds90ub941_reg_dump_store: f0 5f 55 42 39 34 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

##ds90ub941的DSI 0间接寄存器dump
ds90ub941_dsi_reg_dump_store:    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
ds90ub941_dsi_reg_dump_store: 00 00 00 00 1d 14 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13
ds90ub941_dsi_reg_dump_store: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ds90ub941_dsi_reg_dump_store: 20 7f 00 ff 7f 00 00 00 00 00 00 3e 00 00 00 00 00
ds90ub941_dsi_reg_dump_store: 30 00 20 00 04 00 20 00 00 00 00 01 03 00 00 00 00

  • 您好,Pass引脚的高电平只有在做BIST自检(BISTEN使能)的时候,BIST自检成功,Pass为高。

    BISTEN不使能的话, PASS是一直为low的。正常工作条件下,PASS引脚通常是不使用的,只需要通过LOCK引脚来判断是否有error。