我想用C6657的PCIE接口扩展一个WIFI.
C6657的PCIE需要一个LVDS的参考时钟(PCIECLKP, PCIECLKN), WIFI芯片的PCIE需要一个HCSL的参考时钟(REFCLKP, REFCLKN)
我理解的是, 这2个时钟由同一个时钟源提供, 如何设计? PCB走线有何要求?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可考虑CDCM9102这款时钟芯片,
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cdcm9102.pdf
电路原理图可参考EVM use's guide 中Page6:http://www.ti.com/lit/ug/scau048/scau048.pdf
PCB走线需要注意的是,因为是差分信号,两个差分信号尽量做到走线等长,做不到等长的话长度也不能超过5mil,但一定要等宽。
谢谢, 现在我整个系统是用CDCE62005产生时钟, 1个100M给DSP的PCIE, 可以再产生1个100M给WIFI芯片的PCIE.
但我理解这两个时钟必须由同一个100M时钟,串连起来.
是否理解错了?
但是你不是说WIFI的PCIE需要HCSL信号吗? LVDS和HCSL的共模电压范围不同,如果采用CDCE62005输出的同一个100MHz的LVDS信号给WIFI是不允许的。
是的, WIFI的PCIE需要的是HCSL信号
我现在困惑的是DSP的PCIE和WIFI的PCIE是否一定要是同一个时钟? (也就是两个时钟要同步)
如果一定要的话, 是否可以先将100M的LVDS时钟给DSP, 然后同时将这个时钟信号转换为HCSL信号给WIFI ?
不知到PCIE的插座是怎样设计的, 主板上的PCIE的时钟, 和PCIE的插座上输出的PCIE参考时钟是如何提供的?
是否一定要同步, 需要查看下WIFI芯片的Spec对PCIE 参考时钟的要求吧。 你的这个方法我个人认为可行。