TMDS261B 关闭 clock 功能对正常使用有没有问题,
器件资料描述,关闭此功能接口是一直连接的,对正常使用有没有影响呢,
如果有,会有什么影响,请给一些建议,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TMDS261B 关闭 clock 功能对正常使用有没有问题,
器件资料描述,关闭此功能接口是一直连接的,对正常使用有没有影响呢,
如果有,会有什么影响,请给一些建议,谢谢!
你指的关闭clock detection 功能吗?此功能的主要目的是省电,也就是说,只有当输入端为有效的信号时,输出端口才会打开,否则是关闭状态的。正常操作状态时,还是推荐打开此功能的,一般在做测试时,可以将此功能关闭。
现在就是做 HDMI测试,不接 Cable线的情况下,输出测的 SCL1,SDA1 电压只有0.9V, 接上 Cable线电压就能变为 5V, 要是这样,做 HDMI 认证,需要怎么做才好
clock-detection 功能开启时,I2C 模式便disable掉,如果你是在做HDMI兼容性测试,可通过将I2C模式打开使得clock detection 功能disabled掉,如果你做的是TMDS电压测试,需要打开clock detection