Part Number: DP83822I
您好,我想使用下方链接文档中位于附录B B.7BIST 100BASE-TX Script 做BIST测试。当我尝试将文档中的脚本信息拷贝至shell,然后运行脚本时,发现貌似不是这么整的。您可以跟我说一下文档中的脚本代码如何使用吗?
begin 001F 8000 //software reset (clears register) 0000 2100 //programs DUT to 100BASE-TX mode 001B 007D //bits[7:0] determine IPG, default 0x7D is equal to 125 bytes 001C 05EE //bits[10:0] determine packet length, default 0x05EE is equal to 1518 bytes 0016 7100 //enable continuous error check BIST mode 001F 4000 //digital reset (doesn’t clear register) end