你好,我们使用的是DS90UB960-Q1, 使用下面的test pattern 测试code,在camera上并没有显示任何东西,test pattern使用还用注意什么?有完整的配置test pattern的sample code吗?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我们使用的是DS90UB960-Q1, 使用下面的test pattern 测试code,在camera上并没有显示任何东西,test pattern使用还用注意什么?有完整的配置test pattern的sample code吗?谢谢!
您好,有一篇关于产生内部patter的应用手册,P20有一个1080p60 with External Clock Example Configuration的配置示例,您这边看下是否对您有帮助:
https://www.ti.com/lit/an/snla132g/snla132g.pdf?ts=1656571515502
它对应的中文版本如下:
谢谢 Chen,
我们参考960的spec,使用test pattern,它的代码如下:
您好, 您是使用的内部晶振提供的clock吗?我好像没有看到配置使用内部时钟的寄存器。
只使用960,没连接serializer,做的pattern test是吗? 那就是I2C直接控制960 对吧?