This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用时注意两点,VCCA<=VCCB,其次data rate为多少? TXS0102的data rate 最大不能超过24Mbps(Push pull 应用),2Mbs(OD 应用)。所以请核实这两点。
谢谢,VCCA是1.8V,VCCB是3.3V。其中的信号为串口,波特率为115200。这个接口在调试的时候会经常拔插(3.3V那端),可能跟这个有关系。拔插会出现什么问题导致芯片会损坏?
TXS0102不支持这么高的data rate,另外,你是热插拔吗? 不掉电的情况下进行插拔可能会由于瞬间电流导致芯片烧坏。
那如果不经常插拔能正常工作吗
115200单位是Hz,115.2Khz. 远小于24Mbps。
串口是热拔插的。如果是热拔插的问题,有没有什么办法可以测试出来?有什么办法可以防止这种问题?信号线上面串个电阻?
对TVS管有什么要求吗?或者有推荐型号吗?因为3.3V端对外的信号线上面我又外加了一个ESD芯片的,型号为RClamp0502B。这样也是会坏的。ESD也是TVS管。
之前我记得见过这种问题,并联的话要看后端的器件是否为同类的逻辑,比如同时source或sink,如果并联后端接的是不同的逻辑,就不允许这么操作了。
哦,我之前混用了TXS0102 TXS0104E TXS0108E,TXS0102是用来转I2C的,有三颗,其中两颗是并联,另外一颗挂在并联的两颗中的一颗后面送给其他设备;另外有一颗TXS0108上面,也有I2C总线,与TXS0102是相同的I2C总线;会有一定的几率出现通讯差错。