This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用SN65HVD234 3.3V CAN 通讯芯片 ,,PIN 8 为 standby 模式控制引脚,手册上写的是该模式下不能发送,但是可以接收,高电平激活该模式。但是实际使用起来,低电平的时候可以收到信号,一高电平就收不到信息。为什么啊?我的理解有问题吗?
看该模式下RX波形也只有一个大波,正常数据通信RX引脚会有很多个方波。
网络中已有其他节点正常接收讯息,所以不是因为没有应答信号而引起的问题。