HI:您好:根据ISO1050 参考设计 www.ti.com/.../slla298b.pdf
我有两个问题:第一,Figure 1 中 高通滤波和低通滤波的 设计主要依据是什么?
第二,图中 PSM712 (600W) 能够换成SMBJ33A? (600W)
第三,如果设计中VCC1=5V,此处的电容是否需要换成104?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI:您好:根据ISO1050 参考设计 www.ti.com/.../slla298b.pdf
我有两个问题:第一,Figure 1 中 高通滤波和低通滤波的 设计主要依据是什么?
第二,图中 PSM712 (600W) 能够换成SMBJ33A? (600W)
第三,如果设计中VCC1=5V,此处的电容是否需要换成104?
好的记下了,下次一定单独发帖。
VCC2电源就加了一个0.1uf的电容(104),然后TXD的信号质量,通信成功的时候波形也很差。通信成功时:用的100k的can通信速率,RC滤波,没按应用笔记上的算,选取R=200R,C=47pf。后来用成功变成失败后,我就严格的按应用笔记的RC,400k时,选用R=33R,C=220pf。为了排除ISO1050及周边连线的故障,我重新用新的一片iso1050DW搭建了一个电路,还是不行。(从一些实验和资料上,我知道了就算是canH和canL总线上数据发送失败,can控制器与can收发器通信成功,TXD上也应该有波形,现在是TXD上就是一个高电平直线)
你好,
没跟上你的节奏,先问下,你先断开ISO1050,单测TXD有发送信号么?如果这里都没有信号,那就先让这里有信号再继续往下做吧。120欧姆匹配电阻你是怎么加的?