This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,可传输的距离指的是节点到节点的距离,下面是多点通信的拓扑架构,您看下是否和您的架构相同?
可支持的最大长度要看下cable在不同频率下的插值损耗,不同的cable插值损耗是不同的。您现在测试下来质量不太好,是指的眼图吗?在总线最远端是否有端接100ohm 终端匹配电阻?
可传输距离指的时发送节点和最远端接收节点的距离吗
是的,这个是最大距离,因为这两个节点也是要保证能正常通信的。
但是一般数据手册中,我们很少看到有给出的最大可传输的距离,因为和速率,和cable的插值损耗都是有关系的,不同的cable在相同频率下的插值损耗是不同的, 速率又和可传输的距离成反比,速率越大,距离越短。
您好,就像您所说的,中间节点到总线的距离肯定比最远端的收发器距离要小,所以我们只要保证cable的最远端通信正常,其他距离相对较小的也就能正常通信了。 另外,不同cable对总线造成的影响是不同的,也是正常的,因为每种材质的cable的插值损耗是不同的。
是的,任意一个节点都可以作为收或发的节点。
没有具体数值参数呢,因为所能传输的最大距离是和cable的特性,以及应用中的速率是有很大关系的。
请参考这篇手册中给出了对于低压差分信号,通常的准则是对于给定的cable,在1/tUI Hz下的最大衰减是6dB。这是针对数据直流平衡,点对点传输,零串扰并且差分信号间的skew为零,并且无串扰的较理想条件下的准则。 理论上MLVDS接口可以通过几百米的 CAT5e 电缆传输低于 Mbps 的信号、但 M-LVDS 接收器只能处理±1V 的接地噪声,因此MLVDS 设计人员电缆需要确保接地噪声不超过±1V 限值。 具体您可以参考下面数据手册Figure 9. CAT5e Length as a Function of Bit Rate for M-LVDS中虚线部分。
这里的stub长度是指的FR-4 PCB的stub,应该不是线缆。
stub的长度直接决定了信号传输延迟,899协议里的意思stub造成的传输延要小于30%。
而 644-A协议是MLVDS或LVDS是260ps的转换时间,这就要求FR-4 PCB的stub长度要小于0.5inch。
但是这里提到,即使stub长度将近2inch,也不会违背30%传输延迟的规则。