Part Number: DS90UB948-Q1
TI Team
你们好
我们现在有个座舱项目有用到DS90UB948,在测试的时候发现播放SD里面的图片显示屏经常黑屏,现象如下:
1,自动循环播放SD卡里面的图片,2秒播放一张图片,10多分钟后,显示屏黑屏,此时对比948寄存器数据,和初使化写入的是一样,没有发生变化,LVDS输出D2和CLK信号正常,D0,D1,D3没有信号输出,PDB,LOCK,电源没有发生跳变,948 I2C没有读写操作。触摸数据正常上报。从驱动看,SD卡正常挂载在设备上。
2,播放SD里面的视频不会出现黑屏现象。
3,播放主机自带的图片不会出现黑屏现象。
4,把主机的FPD-LINK线拔出,插在其它显示屏上,其他显示屏正常显示SD卡循环播放的图片。初步判断不是主机问题。
麻烦帮我们提供下分析方向,谢谢