TI专家,
您好,客户之前使用美信的max487,目前直接使用原来的电路,使用TI的SN65HVD82芯片替换,出现485通讯不良的情况,低电平的电压3V左右,麻烦您帮忙看下原理图的什么原因导致的低电平电压高。
原理图如图1,
同时测试CN15 的1.2引脚的示波器波形如图2.
低电平电压高可能是什么原因,
如何修改原理图,可以改善此问题。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI专家,
您好,客户之前使用美信的max487,目前直接使用原来的电路,使用TI的SN65HVD82芯片替换,出现485通讯不良的情况,低电平的电压3V左右,麻烦您帮忙看下原理图的什么原因导致的低电平电压高。
原理图如图1,
同时测试CN15 的1.2引脚的示波器波形如图2.
低电平电压高可能是什么原因,
如何修改原理图,可以改善此问题。
非常感谢。
刚开始没注意看您电路图中A和B差分输入端是悬空状态,SN65HVD82的接收真值表如下截图,当VID在VIT– < VID < VIT+时,RO输出是不确定状态;因此在悬空A和B时,其差分输入是不确定的,那么其输出也是不确定的。要想RO输出低电平,需满足VID < VIT–。
哦,电路图中A和B差分输入端分别有上拉电阻到VCC和下拉电阻到GND,因此,我上面回复说悬空是不对的,因此建议您实际测量下A和B差分输入的电压具体是多少?
也测量一下去掉变频模后,RO输出情况,以排除变频模块的影响
多谢您的支持,SN65HVD82和max487,SN65HVD82 的 输出阻抗小,驱动能力强。 因为驱动能力的差异,
同时客户原理图是2.3引脚短接,相当于接收使能模式,因此导致低电平电压3V左右,谢谢。
您的问题是解决了吗?
如果RE是低电平的话,SN65HVD82 是工作在接收模式下,即RO是输出,输出电压由VID(= VA – VB)决定,判断方式即上面我附的真值表。RO输出结构如下: