Hi TI team,
近期我们在车载仪表的产品上也发现了947 配 948 在常温下出现显示花屏和抖屏的问题; 并且软件中我们是按照TI 的errata spec v1.9 打入了 errata patch的,通过我们的验证排查,问题基本上锁定在947芯片工作异常导致的,具体排查步骤如下:
1)高温75℃启动, 降温到-26℃就出现花屏了
2)花屏时我们让948芯片走自己的clock & pattern 输出显示画面是OK的
3)花屏时我们对948芯片所在的显示屏做ABA互换,发现花屏现象始终跟随947芯片所在的主机走
4)花屏时我们使用iic 命令对947芯片重新写入一遍errata ,花屏立即消失;或者我们写入部分errata 对 OLDI PLL 做reset , 花屏现象也立即消失
5)花屏时我们使用iic 命令对947芯片0x01寄存器写入0x03的值 reset digital block ,花屏现象立即消失
6)针对出现问题的947芯片,取下来做芯片级别的ABA互换实验,发现花屏现象跟随947芯片走
需要TI team 帮忙确认下此现象到底是何原因导致的? 如果出现此问题,947相关的寄存器上是否有值的变化体现? 如何解决此问题?
故障现象: