Part Number: TSER953
使用POC供电最大支持多高电流?电压是多大?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,电流建议不大于150mA,这是因为考虑到Poc电路中的电感的阻抗特性随着偏置电流的 变化而发生偏移的特性,决定了电流不大于150mA。

通常、较高的 PoC 电压会导致电流消耗更少、因此 SERDES 链路的 EMC 问题更少。我们通常建议 PoC 电压应足够高、以满足数据表中的 PoC 噪声要求、但不应太高、以损坏器件。根据所使用的 LDO 的额定值和无源器件的额定值、我看到 PoC 电压为几十伏、电流消耗很小。正如我所说、较高的电压通常会导致较低的电流、因此允许的最大电压通常取决于系统可以处理的电压。