在win10的操作系统上安装Analog LaunchPAD上位机软件后,DP83640T-EVK通过usb连接PC后,设备管理器上显示未知设备,需要怎么操作?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在win10的操作系统上安装Analog LaunchPAD上位机软件后,DP83640T-EVK通过usb连接PC后,设备管理器上显示未知设备,需要怎么操作?

您好,
Analog Launchpad 此软件需要Windows XP才能运行。如果您无法使用WinXP,则需要使用新软件USB2MDIO,USB2MDIO工具的下载可以在这个链接下载:https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW
具体解决方法可以查看下面链接中的帖子:
谢谢您的回复,我这边通过虚拟机实现的XP环境,但安装 Analog Launchpad 后依旧无法和EVM进行通信,设备管理器报相同的错误。

我做过一下尝试
1、手动添加驱动 在Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\Drivers目录下搜索,但依旧无法添加驱动。
2、我观察到EVM使用USB芯片为赛普拉斯的,我尝试去安装其对应的驱动,通过一些特殊方法将驱动安装上,设备管理器显示如下图

但在此情况下Analog LaunchPAD会一直卡在启动界面。
请问你们能提供EVM板对应的驱动吗?其次后续我应该怎样操作才能使其运行正常?
期待您回复。