Part Number: DS90UB954-Q1
有2个问题想了解一下:
1、关于POC电路,摄像头端是用的953的"4G" FPD-Link III POC电路,控制器954端用的是2G FPD-Link III POC电路,2者搭配会不会有影响?(摄像头有100万也有200万的,200万 1920*1080 30fps 12bits )
2、关于同轴线的线长和线材对信号的影响有多大,有没有相关的测试数据?(现用的是RG58和RG174)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB954-Q1
有2个问题想了解一下:
1、关于POC电路,摄像头端是用的953的"4G" FPD-Link III POC电路,控制器954端用的是2G FPD-Link III POC电路,2者搭配会不会有影响?(摄像头有100万也有200万的,200万 1920*1080 30fps 12bits )
2、关于同轴线的线长和线材对信号的影响有多大,有没有相关的测试数据?(现用的是RG58和RG174)
您好,953和954建议同样使用2G或者4G Poc 设计。
如果954使用2G Poc设计,那么953可以参考954的2G Poc的电路就可以。
关于同轴线或STP线材的影响,抱歉没有测试报告可以参考,因为不同cable的插值损耗随着频率的变化是不同的。
有一篇关于cable requirement的应用手册,介绍了有关cable 特征阻抗,插值损耗以及回波损耗的特性,您可以参考下;https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/snla229/snla229.pdf
但是抱歉没有其他FPD link器件的参考。
不建议使用2G的,因为2Gbps是针对DVP mode的back channel和forward channel的速率,DVP mode不是为4Gbps设计的。
而4Gbps是953+954搭配使用时forward channel的速率。