This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB948-Q1: DS90UB948-Q1: 如何配置948使用内部时钟输出1080p60hz的测试pattern

Part Number: DS90UB948-Q1
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1, , DS90UB941AS-Q1

Serializer:DS90UB947-Q1,FPD-Link串行器。

Deserializer:DS90UB948-Q1,使用dual link

根据方案选择:没有外部时钟,使用的是947内部的时钟源,并且PAGTEN是serializer 端enable的。 

目前配置947的寄存器为:

i2cset -f -y 3 0xc 0x66 0x03
i2cset -f -y 3 0xc 0x67 0x03
i2cset -f -y 3 0xc 0x66 0x04
i2cset -f -y 3 0xc 0x67 0xF0
i2cset -f -y 3 0xc 0x66 0x05
i2cset -f -y 3 0xc 0x67 0xE8
i2cset -f -y 3 0xc 0x66 0x06
i2cset -f -y 3 0xc 0x67 0x4C
i2cset -f -y 3 0xc 0x66 0x07
i2cset -f -y 3 0xc 0x67 0x80
i2cset -f -y 3 0xc 0x66 0x08
i2cset -f -y 3 0xc 0x67 0x07
i2cset -f -y 3 0xc 0x66 0x09
i2cset -f -y 3 0xc 0x67 0x4B
i2cset -f -y 3 0xc 0x66 0x0A
i2cset -f -y 3 0xc 0x67 0x50
i2cset -f -y 3 0xc 0x66 0x0B
i2cset -f -y 3 0xc 0x67 0x05
i2cset -f -y 3 0xc 0x66 0x0C
i2cset -f -y 3 0xc 0x67 0xD8
i2cset -f -y 3 0xc 0x66 0x0D
i2cset -f -y 3 0xc 0x67 0x16
i2cset -f -y 3 0xc 0x65 0x04
i2cset -f -y 3 0xc 0x64 0x15

跟据我所查找的资料,选择内部时钟时,只能使用本地I2C,所以上面配置的为947寄存器,配置 0x64 0x15 后背光熄灭。

我尝试将背光强行拉高,屏幕只有背光,没有颜色显示。

请问该如何改正。

Thanks!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。