Hi,TI
现想用948做出全屏的纯白色画面,关于PGCTL_PGCTL_P1 Register (Address = 0x64)这个寄存器该如何配置?
还需要配置别的寄存器吗?
还请帮忙解答下属寄存器问题
PATGEN_SEL:bit[7-4] 配置0001吗?
0001: White/Black
0010: Black/White
这两个配置“/”什么意思?白或黑?黑或白?
PATGEN_COLOR_BARS:bit[2] 这个应该怎么配置?
PATGEN_EN:bit[0] 配置1
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi,TI
现想用948做出全屏的纯白色画面,关于PGCTL_PGCTL_P1 Register (Address = 0x64)这个寄存器该如何配置?
还需要配置别的寄存器吗?
还请帮忙解答下属寄存器问题
PATGEN_SEL:bit[7-4] 配置0001吗?
0001: White/Black
0010: Black/White
这两个配置“/”什么意思?白或黑?黑或白?
PATGEN_COLOR_BARS:bit[2] 这个应该怎么配置?
PATGEN_EN:bit[0] 配置1
您好,test pattern出来的图像都是color bar,色彩条纹,0001: White/Black白黑条纹。 0010: Black/White黑白条纹。 无法配置全白或全黑。
如果您需要做pattern test,则PATGEN_COLOR_BARS=1 enable color bar。 实际应用出视频,将其配置为0 disable color bar。
您好,我已确认以下配置可输出全白画面
需要将color bars关闭
PATGEN_SEL:bit[7-4] 配置0001
PATGEN_COLOR_BARS:bit[2] 配置0
PATGEN_EN:bit[0] 配置1
感谢您的反馈,关于这个问题我还在和美国工程师沟通中,是不是针对所有的FPD link器件都可以配置为全屏模式。
您这边也可以同时进行验证,如果有任何问题,随时沟通。