Part Number: DS90UB936-Q1
1: VDD11的供电是不是从VDD18过来的?
2:如果VDDI0接到3V3,GPIO电平是多少,是3V3吗?
3:CSI的输出电平是不是VDD11_CS1来决定的? VDD11_CS1是内部转化的1.1V也可以外部LDO进行供电
4:VDD11_FPD0 和VDD18_FPD0 有什么关系,他们供电是给谁用的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB936-Q1
1: VDD11的供电是不是从VDD18过来的?
2:如果VDDI0接到3V3,GPIO电平是多少,是3V3吗?
3:CSI的输出电平是不是VDD11_CS1来决定的? VDD11_CS1是内部转化的1.1V也可以外部LDO进行供电
4:VDD11_FPD0 和VDD18_FPD0 有什么关系,他们供电是给谁用的
1.
VDD11的供电是不是从VDD18过来的?
不是的。
当VDD_SEL =Low时,内部1.1V LDO被选择,VDD11是由内部1.1V LDO供电的。
当VDD_SEL=high时,VDD11需要外部1.1V提供。
如果VDDI0接到3V3,GPIO电平是多少,是3V3吗?
是的, GPIO电压参考的是VDDIO,VDDIO可以是1.8V也可以是3.3V,如果VDDIO=3.3V,则GPIO也是3.3V。
CSI的输出电平是不是VDD11_CS1来决定的? VDD11_CS1是内部转化的1.1V也可以外部LDO进行供电
VDD11_FPD0 和VDD18_FPD0 有什么关系,他们供电是给谁用的
VDD11_X的引脚,都是根据VDD_SEL 的高低电平来决定的,VDD_SEL =L,使用内部1.1V LDO,因此VDD11_X (包括VDD11_CSI, VDD11_FPD,VDD11_D) 这些引脚都不需要外接1.1V,当VDD_SEL =H时,VDD11_X需要外部接1.1V,并且要在1.8V供电之后。
VDD11_CSI 是给内部CSI模块供电的,同样VDD11_FPD 则是给内部FPD link信号或者模块供电的。
VDD11_FPD0 和VDD18_FPD0的关系: VDD18_FPD0 是一直需要1.8V供电的,而VDD11_FPD0如上所属,是根据VDD_SEL 高低电平决定是否需要外部1.1V供电还是内部1.1VLDO供电。
供电是给谁的,应该都是给FPD link模块供电的,因为我们看不到内部具体模块的电路,我想每个模块应该是有需要1.1V供电的,有的需要1.8V供电,而1.1V供电是外部提供1.1V还是内部LDO提供,是通过VDD_SEL 来选择的。