Hi,E2E
关于TI的串行器解串器芯片的FPD-LINK通信是否有展频功能,或者953没有,但是其他串行器解串器有,或者FPD-LINK3没有,但是FPD-LINK4有,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi,E2E
关于TI的串行器解串器芯片的FPD-LINK通信是否有展频功能,或者953没有,但是其他串行器解串器有,或者FPD-LINK3没有,但是FPD-LINK4有,谢谢
您好,FPD link器件,有些是支持SSC的,有些是不支持的,这个在数据手册中都有给出介绍,比如DS90UB960.
对于DS90UB953来说,它只有在和954/960搭配使用时是支持展频的,并且953需要工作在sychronous mode,这样一个展频的REFCLK应用在deserializer端, 相当于在正向通道或者反向通道都具有展频效果。 不知是否满足您的应用。
您好,还想请教一下,这个展频是靠外部的展频晶振实现,还是可以通过修改芯片内部寄存器直接实现FPD-LINK展频
您好,主要是外部的展频晶振,也就是说将一个展频的时钟作用在芯片上。
您好,还想最终确认一下,TI所有的FPD-LINK芯片,只要是带展频的,就都是靠晶振展频实现的,对吧,没有靠芯片内部寄存器实现的,谢谢
您好,是的,我目前遇到的FPD link芯片展频功能都是支持已经展频的参考时钟。