UB941->UB948
如下手册中dual link连接,但由于一些原因我们要在不改硬件的前提下软件强制配置成单link,即走Primary link
是否只用配置DUAL_CTL1的Bit0~2 成1即可,还有什么需要配置的吗?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UB941->UB948
如下手册中dual link连接,但由于一些原因我们要在不改硬件的前提下软件强制配置成单link,即走Primary link
是否只用配置DUAL_CTL1的Bit0~2 成1即可,还有什么需要配置的吗?谢谢
是否只用配置DUAL_CTL1的Bit0~2 成1即可,还有什么需要配置的吗?谢谢
是的,将这几位配置为001, force single link(Port1 disable)就可以了。
加串器上的lock偶尔会被拉低,除了主机侧的clk,还有什么参数可能影响这个lock吗,谢谢
主要还是DSI reference clock 模式时的DSI jitter问题,这个是常常引起失锁的原因,参考这篇FAQ:
您好,unlock的因素有很多,clock只是其中一个因素。
上电时序,PDB的时序,cable的损耗, 以及margin不够, pcb layout都是可能引起lock不稳定的原因。