This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS90UB913A-Q1: FPDlink上帧长和line rate计算

Part Number: DS90UB913A-Q1


看了贵司的ZHCAA76这篇文档,想请教几个问题:1.FPDlink线束上的一帧数据长度是多少位?好像有28位的,30位的,35位和40位的,有什么规律么?

2.为什么计算FPDlink上的line ratez速率,是通过35*PCLK(其中PCLK为像素时钟)来计算?不管帧长是不是35位,都是这么计算么?

3.因为line rate速率计算出来后,决定选择POC 滤波器的两大小电感值,这个有什么一般的对应关系么?

  • 1.FPDlink线束上的一帧数据长度是多少位?好像有28位的,30位的,35位和40位的,有什么规律么?

    没有什么规律,比如FPD link IVI系列的产品,比如RGB888 24bit的格式,还会有控制信号,时钟信号等,那么会把这些data,时钟信号和控制信号编码成为35bit数据据。

    那比如其他RGB666 则是18bit data,包含控制信号时钟信号等,则一帧就不是35bit的数据了。 具体可以参考数据手册,因为编码方式也不同吧。

    为什么计算FPDlink上的line ratez速率,是通过35*PCLK(其中PCLK为像素时钟)来计算?不管帧长是不是35位,都是这么计算么?

    帧长是35bit的,line rate才是35*PCLK. 

    因为line rate速率计算出来后,决定选择POC 滤波器的两大小电感值,这个有什么一般的对应关系么?

    我理解的是没有什么对应关系,Poc的滤波电感可以参考数据手册中给出的推荐值。