最近在调试DS90UB960-Q1,遇到问题如下:
使用Test pattern 时,能够正确解码MIPI信号,显示@30fps。
使用933点亮sensor 出图时,发现帧率只有实际的一半。
sensor 工作在Master 模式,单路点亮。
测试MIPI协议发现,SPEC都满足,但是使用sensor 点亮时没有看到Frame End 帧结束短包。
而测试模式Test pattern 下是能正常看到Frame End 帧结束短包的。
下图为MIPI波形输出,无Frame End 帧结束短包。
如需其他额外信息,请回复,谢谢。